This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:启动后 DSG 接通延迟

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113956/bq40z80evm-020-delay-of-dsg-turn-on-after-boot

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ28Z610

您好!

当我使用 BQ40Z80 EVM 时、我注意到在引导 BQ40z80后 DSG 打开 DFET Q3有5.3s 的延迟(将29V 施加到 PACK+以引导 BQ40Z80)。 请参阅随附的波形。

我能不能知道为什么 BQ40Z80导通 DSG 需要大约5.3秒的时间?  

是否可以调整任何参数以缩短此延迟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这看起来确实很长。 监测计中的预期流量为上电、然后看到必须启用 DSG 和 CHG、然后激活电荷泵以驱动 FET。 我不认为这需要5秒。

    需要检查的一点是监测计已及时通电。 有两个初始位可供检查、它们可以告诉您监测计是否已完成初始化。 我建议在 BATTERYSTATUS()中的 INIT 位设置为1时进行检查。 这有助于排除长初始化。  

    最后、您能否在执行此测试时确认 BQ40z80上连接了电池组? 我假设它已连接、并且您正在对 Pack 施加电压以将其从关断状态唤醒、但请告诉我。

    此外、如果您有机会、您能否确认此问题的一致性? 它是否始终约为5s 或变化很大?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1) 1)您提到了要检查的两个初始位。 2个初始位是什么?  

     BATTERYSTATUS()中的 INIT 位为1。 请参阅随附的图。

    2)是的、电池组7连接到 BQ40Z80 EVM 板。

    3)是的、DSG 在启动后关闭的延迟持续约为5s。

    4) 4) DSG 在引导后开启的典型延迟时间是多少?

    5) 5)是否有任何参数可用于缩短延迟?

    6) 6)从 BQ40Z80 TRM 中、完全复位和部分复位之间的初始化时间不同、如所附的图所示。 完全复位和部分复位情况的初始化时间是多少?

    7) 7)我们可以检查任何其他参数以找出这5s 延迟的原因?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1) 1)有两个初始位。 您共享的电池状态是在初始化完成后变为高电平的电池状态。 在运行状态中还有一个在初始化完成时变为低电平。 由于时间范围的原因、这将很难实现、但我的想法是查看位何时在~5s 帧中设置。 可能会 立即设置、DSG 导通所需的时间为~5s、或在~5s 后导通、DSG 在随后很快导通。 或两者之间的某种中间。 希望这可以缩小问题的范围。

    2) 2)我们删除了对该器件的7s 支持、请参阅数据表。 这可能是问题的一部分。

    3) 3)好的、感谢您的确认。

    4) 4)我没有立即可用的 BQ40Z80、但我在 BQ28Z610上捕获了与您类似的设置:

    读取有点困难、但从启动到 DSG 开启的时间几乎正好为300ms。 我确实通过将 BAT+短接至 PACK+来从软件关断状态唤醒、只是为了确认测试条件。

    5) 5)不是直接的、但如果初始化正在快速完成、并且某些东西在5秒内保持 DSG、则可能是由于可以调整的保护/条件。 这就是为什么我想知道初始化需要很长时间还是其他一些东西需要很长时间。

    6) 6)我必须检查示例单元。 它不是规格、可能会因条件的不同而有很大的差异。 我建议您尝试执行部分重置、并在可能的情况下测量所需的时间。  

    7) 7)需要检查的一点是、当您连接到 PACK+时、电池组的稳定性。 为了确保安全、初始化的其中一个条件是电池电量宽松。 如果在电源波动时初始化电量监测计、则会很糟糕。

    祝您好运、

    Alex M.