This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:SMBus ESD 保护和电池电压测量输入 RC 滤波器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114141/bq76940-smbus-esd-protection-and-cell-voltage-measurement-input-rc-filter

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

这与闭合螺纹有关、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070344/bq76940-smbus-and-i2c-esd-protection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76940%2520I2C#

我们有一个类似的查询、需要更多的澄清。 我们的问题是在@TI_Guru 的答复后继续提出的

" 2. R116和 R117有助于确保 SMB 线路在与主机断开时变为0V。  D53和 D54限制来自 ESD 冲击的电压或连接器引脚上的电压。 -对于 R116和 R117、是否有特殊原因需要使用大电阻值、例如1MEG 用于下拉、或者10k 就足够了? 对于 D53和 D54、SDA/SCL 引脚的绝对最大额定值为3.6V、我们是否可以知道为什么参考设计中建议的齐纳电压改为5.6V? 在电池电压测量输入引脚(VC1-VC15)上也使用了同一个二极管、其最大额定值也为3.6。

3.一个电阻器限制从外部源 流入齐纳二极管的电流。  另一个电阻器限制从齐纳二极管电压流入 IC 引脚的电流-您能更详细地解释一下这种现象吗? 齐纳电压到底会对 IC 引脚造成什么影响? 根据选择的100欧姆电阻值、引脚是否有任何特定的最大电流限制? "

与上述主题无关、我们对输入滤波电容器值有疑问。 数据表中提到 CC 的最大值为1uF、但我们在其中一个线程中读取了该值、为了避免任何测量问题、建议使用0.22uF 电容器。 考虑到 RC 时间常量必须小于12.5ms (采样时间)、两个值都应该正常(考虑到 RC 值为1k)。 是否有任何计算可准确确定任何给定应用的 RC 时间常数?  

请告诉我

此致

Jitun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jitun、

    建议使用1M 电阻来减少泄漏电流、同时也是一个有效的下拉电阻。 10K 也应该正常工作。 需要进行测试以进行验证。 SDA/SCL 引脚的绝对最大值为6V、如数据表的7.1所示。

    3.  如果发生 ESD 冲击,齐纳二极管将激活并允许电流流过。 这些电阻器用于保护主机引脚和 IC 引脚、以防在直接连接到 BAT-时电流消耗过大。

    在选择用于输入滤波器的组件时、您需要考虑器件的采样时间。 实际上没有"准确"的计算。 只要 RC 时间处于采样时间内、就可以进行采样

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    2.明白。 以下是我们所参考数据表的链接和摘述。 根据该值、所述的绝对最大额定值似乎为3.6V。 请提供建议、我们是否必须参考另一版本的数据表?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76940.pdf?ts=1656652946009&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76940

    3.明白了,对于这个100欧姆的建议值是正确的吗? 这不会导致线路中的任何意外压降正确吗? 或者我们是否可以使用较小的值?

    明白。 因此、根据数据表、采样时间为12ms、因此1k Ω 和1uF 的 RC 滤波器也很好(时间常数为1ms)。

    谢谢你。

    此致

    Jitun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitun、您好!

    正确、这些引脚的绝对最大值为3.6V。  

    对于 SCL、SDA 电路、参考设计中使用的电路已被大量用户使用、因此它们应该是有效的。 100欧姆是建议值、因为它已经针对参考设计进行了测试。

    对于 RC 时间常数、如果您在电池平衡期间测量电压、通常建议使用1k 和0.22uF。 较小的时间常数可提高测量精度。 1k/1uF 滤波器在平衡期间将显示几 mV 的误差。

    此致、

    Matt