This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:单端感应中的 VSNS 连接

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114364/tpsm8a28-vsns--connection-in-single-ended-sensing

器件型号:TPSM8A28

电路板上的 AGND 引脚14应为 NC。 在单端感应中、 VSNS 是否应通过迹线连接到 AGND 引脚14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 引脚14无需从外部连接到 AGND 引脚8、也有内部连接、但您可以从外部连接到引脚8 AGND。   

    AGND 引脚14可从外部连接至 VSN-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    语义、但在单端感应中、VSN-必须连接到 AGND 引脚14、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单端、VSN-引脚13必须连接到 AGND、其引脚可以 是引脚8或引脚14。   VSNs -位于 AGND 引脚14旁边、这将是一种更简单的连接方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉使用了 NITPick、但没有好方法将 VSN-引脚13连接到 AGND 引脚8。 为了保护 AGND 免受噪声影响、TI 甚至不应建议将其作为一种选项。  VSN-引脚13必须连接至相邻的 AGND 引脚14。 我只是在寻找单端传感应用中该陈述的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的观点