This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:等效或替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104, DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114570/drv104-equivalent-or-replacement

器件型号:DRV104
主题中讨论的其他器件: DRV103

大家好、DRV103和 DRV104是否是唯一具有 TTL 控制的尖峰和保持功能以驱动电磁阀的 IC? 理想情况下、我能够在48V 时达到尖峰。 是否有更简单的方法可以在不通过每个驱动器 IC 的情况下搜索具有此功能的 IC? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.P.:

    我们拥有的唯一一个能够超过48V 的低侧开关是 ULN2003和 SN754xx、但它们没有  您想要的控制。我们的 DRV 器件是唯一具有此功能的器件。

    此致、

    Kalin Burnside