This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1+BQ76930唤醒时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113597/bq78350-r1-bq78350-r1-bq76930-wakeup-time

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350

你(们)好

在采用 BQ78350-R1+BQ76930的客户设计中、唤醒延迟时间约为5S、 如何缩短此时间。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    哪个器件需要很长时间才能唤醒? 唤醒序列看起来是什么样子的。 是否有原理图?  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb  

    感谢您的回复。

    附上了原理图供您参考。

    按启动按钮约5s 唤醒。  

    这是正常现象吗?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这不是正常现象。 在 BOOT 信号变为高电平后、REGOUT 信号上电需要多长时间? REGOUT 引脚为 BQ78350供电。

    此致、

    Matt