This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:可变电压输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114563/ucc28070-variable-voltage-output

器件型号:UCC28070

我们正在计划 PFC 输出电压从400V 到500V 的变化。 为此、我们将在引脚 VINAC 和 VSENSE 上使用标准电阻分压器、但除此之外、我们将通过附加电阻器将0-2、5V 可变电压源连接到引脚 VSENSE。

但是、根据数据表 << 、VINAC 网络的实际电阻不需要与 VSENSE 网络相同、但两个分压网络的衰减(KR)必须等效才能确保 PFC 正常运行。 >>。 您能解释一下它可能导致什么"不当"操作吗? 是否有更好的方法来实现它? 在 VACIN 上选择等效于450V (400V 至500V 中间)的电阻器比率是否更好?或者选择400V 或500V 是否更好? 或者是否还需要将可变电压源0-2、5V 连接到引脚 VINAC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!  

    感谢您关注 UCC28070交错 PFC 控制器。  

    在这种情况 下、"不当"操作将是输入电流波形的 THD 增加。   为了减少感测电感电流所需的外部电流感测元件(电流感测变压器)的数量、UCC28070集成了一个电流合成器功能、此功能模拟并重新生成电感下降斜率电流。  控制器会将这一重新创建的下斜率添加到 CT 检测到的上斜率中、以在每个开关周期重建完整的电感器电流波形。  对该完整波形进行平均并与 IMO 基准信号进行比较、以创建实现低 THD 输入电流所需的 PWM。   

    实际电感器电流的下降斜率取决于每个开关周期的输出电压和输入电压之间的差异。   
    然后、仿真的下斜率取决于 VSENSE 上经缩放的输出电压与 VINAC 上经缩放的输入电压之间的差值。   

    对于固定的 Vout、对 VSENSE 和 VINAC 使用相同的分压比可精确调节实际电压差、从而实现精确的下降斜率、从而实现满电感电流的比例表示。  如果分压比不同、则(VSENSE-VINAC)/(比例升压)产生的下降斜率将比实际下降斜率更陡或更浅、因此与 IMO 信号相比的平均电流将有所不同。  产生的 PWM 会产生失真的输入电流、因为它会由于不正确的下降斜率而作用于失真的合成电流。  这种失真可能会使输入电流变得更"尖锐"或更"脂肪"、具体取决于下降斜率是否比实际更陡或更浅。  高输入线路电压下的电流比低输入电压下的失真更大、因为电流波形的下降斜率部分包含的每个开关周期更多、因此不准确的下降斜率会产生很大的影响。  

    话虽如此、较高失真的严重程度尚不清楚。  在大多数情况下、与固定输出电压和平等分频比相比、它只能增加几个额外的%THD。
    将相同的0-2.5V 变化添加到 VINAC 输入(以补偿 VSENSE 上的变化)的想法将不起作用、因为额外的输入将使 VINAC 信号失真、而不代表瞬时输入电压的真正比例。   更改 VSENSE 输入的缩放比例是有效的、因为控制环路会将 VSENSE 调节至内部基准电压、从而控制 Vout。  VINAC 也不能如此、因为 Vin 不是由控制器控制的、它由线路驱动、VINAC 应该是一个未修改的缩放。

    如果 Vout 打算在400V 至500V 范围内的任何值上花费大致相等的时间、则最好针对您的输出范围的450V 中点缩放固定 VINAC 分压器。  另一方面、如果大部分操作针对一个或另一个极端、并且只有偶尔将 Vout 调整到另一端、则可能最好针对主要操作点的分频器。  另一种查看方法是将分压器分压比设置为在需要最低 iTHD 的输出电压下相等。  

    我希望这澄清了问题和解决办法的局限性。

    此致、
    Ulrich