This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65835:电路板编程

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65835, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112663/tps65835-board-programming

器件型号:TPS65835
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET

您好!

我们希望在产品中使用 TPS65835 IC、那么有人能告诉我们以下问题的答案吗?

1) 1)  TPS65835中使用的 MSP430微控制 器是什么?

2) 2) 2)  开发/调试 MSP430需要安装哪些 CSS 版本软件?

3) 3)需要使用哪些工具通过2线(SWDIO、SWCLK)对 IC 进行编程/闪存?

谢谢、

山米尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamini、

    1) 1) TPS65835中的 MSP430来自MSP430x2xx 系列超低功耗微控制器。    有关器件模块和外设的更多信息、请参阅 TPS65835数据表的第5.2.2.1节

    2) 2) MSP 团队会更好地回答此问题。 我将在这个主题上与他们联系。

    3) 3)本文档中描述了闪存编程过程:《使用 JTAG 接口进行 MSP430编程》

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamini、

    [引用 userid="416057" URL"~支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112663/tps65835-board-programming"]

    2) 2) 2)  开发/调试 MSP430需要安装哪些 CSS 版本软件?

    [/报价]

    这话是指 CCS 吗? 如果是、 在大多数应用程序中、您将需要使用最新版本、即当前版本11.2。

    [引用 userid="513676" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1112663/tps65835-board-programming/4124329#4124329]3)本文档介绍了闪存编程过程:使用 JTAG 接口进行 MSP430编程

    为了补充 James 在这里所说的内容、您还可以查看 我们的《MSP430硬件工具用户指南》。  图 2-2显示了 Spy-Bi-Wire (2线 JTAG)的连接。 MSP-FET 或 MSP-GANG 工具可用于通过此 接口对 MSP 进行编程 、以及大多数 MSP430 LaunchPad 上提供的 eZ-FET 和 eZ-FET Lite 调试器。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James 和 Brandon:

    感谢您的快速响应。

    我们了解了 Spy-Bi-Wire 的连接 、但我们希望使用 SWD (串行线调试)协议来刷写 IC。

    在 SWD 协议 中、使用了 SWDIO 和 SWCLK 引脚(在连接图像中以绿色突出显示)、那么 我们是否可以 使用 SWD 协议使用 MSP-FET 来刷写 IC、因为 MSP-FET 支持 ARM JTAG 和 ARM SWD 调试协议?

    连接:  

    此致、

    山米尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamini、

    如前所述、MSP-FET 确实支持 ARM SWD、 但 TPS65835中的 MSP430不支持。 它只支持4线制 JTAG 和 Spy-Bi-Wire。

    此致、
    Brandon Fisher