主题中讨论的其他器件: MSP-GANG、 MSP-FET
您好!
我们希望在产品中使用 TPS65835 IC、那么有人能告诉我们以下问题的答案吗?
1) 1) TPS65835中使用的 MSP430微控制 器是什么?
2) 2) 2) 开发/调试 MSP430需要安装哪些 CSS 版本软件?
3) 3)需要使用哪些工具通过2线(SWDIO、SWCLK)对 IC 进行编程/闪存?
谢谢、
山米尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望在产品中使用 TPS65835 IC、那么有人能告诉我们以下问题的答案吗?
1) 1) TPS65835中使用的 MSP430微控制 器是什么?
2) 2) 2) 开发/调试 MSP430需要安装哪些 CSS 版本软件?
3) 3)需要使用哪些工具通过2线(SWDIO、SWCLK)对 IC 进行编程/闪存?
谢谢、
山米尼
您好、Yamini、
1) 1) TPS65835中的 MSP430来自MSP430x2xx 系列超低功耗微控制器。 有关器件模块和外设的更多信息、请参阅 TPS65835数据表的第5.2.2.1节。
2) 2) MSP 团队会更好地回答此问题。 我将在这个主题上与他们联系。
3) 3)本文档中描述了闪存编程过程:《使用 JTAG 接口进行 MSP430编程》
此致、
James
您好、Yamini、
[引用 userid="416057" URL"~支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112663/tps65835-board-programming"]2) 2) 2) 开发/调试 MSP430需要安装哪些 CSS 版本软件?
[/报价]这话是指 CCS 吗? 如果是、 在大多数应用程序中、您将需要使用最新版本、即当前版本11.2。
[引用 userid="513676" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1112663/tps65835-board-programming/4124329#4124329]3)本文档介绍了闪存编程过程:使用 JTAG 接口进行 MSP430编程为了补充 James 在这里所说的内容、您还可以查看 我们的《MSP430硬件工具用户指南》。 图 2-2显示了 Spy-Bi-Wire (2线 JTAG)的连接。 MSP-FET 或 MSP-GANG 工具可用于通过此 接口对 MSP 进行编程 、以及大多数 MSP430 LaunchPad 上提供的 eZ-FET 和 eZ-FET Lite 调试器。
此致、
Brandon Fisher
尊敬的 James 和 Brandon:
感谢您的快速响应。
我们了解了 Spy-Bi-Wire 的连接 、但我们希望使用 SWD (串行线调试)协议来刷写 IC。
在 SWD 协议 中、使用了 SWDIO 和 SWCLK 引脚(在连接图像中以绿色突出显示)、那么 我们是否可以 使用 SWD 协议使用 MSP-FET 来刷写 IC、因为 MSP-FET 支持 ARM JTAG 和 ARM SWD 调试协议?
连接:

此致、
山米尼