This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2125:干净启动特性

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113813/ref2125-clean-start-feature

器件型号:REF2125

REF2125的干净启动引脚上是否确实需要一个电阻器? 此外、数据表中 CS 引脚的公式5毫无意义。 它的 IPEAK 等于电流加电压(13.54uaXRcs)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave  

    我将进行检查并告知您。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave  

    感谢您突出显示该方程式。 有一个排印错误。 正确的公式将是-

    IPEAK = 466uA +(13.54uA/Kohm )* RCS

     如果短路、峰值电流将约为0.5mA。 它将随电阻器增大、最大值可达到19mA (此时将饱和)。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在这是有道理的。 我的另一个问题是:如果我不需要零噪声启动功能、是否必须将电阻器连接到此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    开路条件下的峰值电流最大。 如果您不需要零噪声启动功能、则无需任何电阻器。  

    此致

    Trailokya