This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:使用 UCD 进行裕量调节

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114362/tpsm8a28-margining-with-ucd

器件型号:TPSM8A28

为了使用 UCD 对 TPSM8A28进行裕量调节、裕量调节 R-C-R 中的电容器是否会连接到 VSN-? 我认为电容器不能直接连接到电路板上的 GND、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 正在过滤从 UCD 到直流电压的 PWM 信号。   

    直流电压和另一个 R 将电流注入 FB 引脚以抵消输出电压。   

    UCD 通过监控输出电压来使用闭环裕量调节方案。   

    VSNS -应用于 RCR 电路的 C 、以使用与器件相同的基准点。

    另一种方法是使用 SS/REFIN 引脚的 REFIN。