This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:新设计中的降压输出问题。 低频率下具有高纹波。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109116/lm26484-issue-with-the-buck-outputs-in-a-new-design-high-ripple-at-low-frequency

器件型号:LM26484

您好!

我遇到的问题与我链接的线程类似。 我们刚刚使用该器件构建了一个新设计。 一个降压稳压器设置为3.3V、另一个设置为1.2V。 我们可以看到、在3.3V 电压轨和1.2V 电压轨上、大约2kHz 时的纹波为700mV、在1.2V 至0.8V 范围内、有一个类似的纹波与3.3V 电压轨上的纹波同步。

我们有一个板、其中3.3V 稳压器最终发生故障、当发生这种情况时、1.2V 输出不再具有纹波、但芯片最终因发热而完全死亡。

我已经尝试移除反馈网络中的所有电容器(C3/6和 C4/8)、但没有结果。 如果你们有任何其他建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步研究后、纹波实际上为1.5V @ 2.5kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、这是一款支持有限的传统器件、因此请多花一点时间让我们进行调查。 Brenda 应该能够在星期四之前提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请您共享设计文件吗? 原理图和布局(可选)通过专用 E2E?

    您还可以分享电感器的器件型号吗?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    我在一封私人邮件中发送了请求的信息。 对于电感器、我们使用的是 XAL4020-222MEC、它是一个2.2uH 的电感器。 当我将电感降低到1.0uH (XAL4020-102MEC)时、器件能够正确调节输出电压。 此器件的预期行为是不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Brenda 从技术上讲已经不在办公室、可能在周二之前无法回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    稳压器针对0.5uH 的电感器值进行了优化、因此将电感降低到1uH 有助于提高性能也不足为奇。 但是 、LM26484数据表显示、如果 Vout >=2V、则建议使用2.2uH 电感器。

    数据表中的电感器模型不同于您使用的电感器模型、但在这种情况下、我不会对输出纹波产生如此剧烈的影响。 如果您可以使用1uH 电感器设计您的系统、我会坚持这样做、因为这更接近稳压器的优化值。 如果您继续看到输出纹波问题、即使是优化的值、也请告知我们。

    此致、

    James