您好!
我遇到的问题与我链接的线程类似。 我们刚刚使用该器件构建了一个新设计。 一个降压稳压器设置为3.3V、另一个设置为1.2V。 我们可以看到、在3.3V 电压轨和1.2V 电压轨上、大约2kHz 时的纹波为700mV、在1.2V 至0.8V 范围内、有一个类似的纹波与3.3V 电压轨上的纹波同步。
我们有一个板、其中3.3V 稳压器最终发生故障、当发生这种情况时、1.2V 输出不再具有纹波、但芯片最终因发热而完全死亡。
我已经尝试移除反馈网络中的所有电容器(C3/6和 C4/8)、但没有结果。 如果你们有任何其他建议、请告诉我。