This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:电源管理论坛

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109697/uln2003ai-power-management-forum

器件型号:ULN2003AI

您好,我们的电路设计如上图所示,使用芯片 ULN2003AIPW 来驱动步进电机

但是、在使用过程中会出现以下问题、如下图所示

当 A+上拉时、仍有12V 和 A+之间的电流。 为什么选择?

当 PWMA 输入被拉低时、A+被拉高、并且12V 和 A+之间的电流减小时、它将突然上升、然后缓慢下降

请帮帮我。 我很焦虑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    为了确保我正确理解您的看法-问题是当 PWMA 被拉至低电平时、A+和 GND 之间仍然导通? 您是否能够在禁用所有其他通道的情况下对此进行测试? 在运行过程中、您是否在任何点看到任何其他通道出现此行为?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    由于您在两周内没有回复、我将关闭此主题。 如果您仍需要帮助、请创建新主题。

    此致、

    Kalin Burnside