This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器 IC 建议

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113723/li-ion-battery-charger-ic-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS40210

大家好、

美好的一天! 您能否帮助我们寻找能够满足以下客户要求的电池 IC 或 IC 组合:我已经建议了一些器件、但未满足以下所有要求。  

1 -交流/直流适配器电压输出= 24V

2 -系统负载= 20A、24V 直流

3 -电池充电电流= 6A

4 -蓄电池标称电压= 25V

5 -当从步骤1开始充电时、电池最大充电电压为29V (交流/直流输入最大为24V)

6 -需要将电池输出(29V)调节至24V、以便为系统负载供电。

7 - SMBus 接口

是否有这种 锂离子电池充电器 IC?  

非常感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    遗憾的是、TI 目前没有适用于此应用的单个 IC 充电器解决方案。  即使我们确实这样做、我们的充电器拓扑也不会将电池电压降至较低的电压、因此需要在电池之后使用降压转换器。  我建议在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上搜索参考设计数据库

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是此查询的延续、我们的客户要求进一步了解。  

      可以支持7节串联电池的电池充电器。IC 的输入电压为24V 直流、  升压稳压器将24V 升压至>30V 以使用6A 为电池充电、情况如何?  

    非常感谢。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TI 目前没有为5节锂离子电池(21V)充电或接受高于26V 输入(因此也没有引脚)电压的充电器。 为了调节充电电流和充电电压、其中一个充电器引脚必须连接到电池。  因此、让升压转换器跟随充电器只能提供恒定电压调节、而不是恒定电流。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您努力检查此客户的问题。 但是请向 我们解释您的意思是什么  

    [~报价 userid="10748" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113723/Li-ion-battery-charger-IC-proby/4128906#4128906"]其中一个充电器引脚必须连接到电池。

    我们同意您的意见  

    [~报价 userid="10748" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113723/锂 离子电池充电器-IC-proby/4128quote#4128906"]因此、让升压转换器跟随充电器只能提供恒定电压调节、而不是恒定电流。[/906]

    您对如何实现这一点有什么建议吗?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们的充电器引脚的绝对最大电压额定值为30V。 如果连接到7s = 29.4V 电池组、SWX/PH 和 SRN 引脚可能会损坏。  

    我建议使用多芯片分立式参考设计、该设计使用电压调节升压转换器(例如 TPS40210)为 INAXXX 或类似的电流感应 IC 提供恒定电压、以测量充电电流并向升压转换器提供反馈以钳制充电电流。  然后、在 未连接交流/直流电源时、使用降压/升压转换器从电池提供24V 系统电源轨。  您可能需要理想的二极管或 IC 或降压/升压转换器输出端的24V 交流/直流。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。 我们的客户已经阅读了您的回答和建议、但由于我们的客户无法回复此主题、我代表他们发帖。  

    其中包括:

    "我的想法是首先提高充电器 IC (35V)之前的电压。 然后将充电器 IC 直接连接到电池、以便为电池充电。"

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    TI 的充电器不能接受超过26V 的工作电压、最大绝对电压为30V  正如我在前面提到过的、唯一可能的 TI 解决方案是一个多芯片、分立式构建的直流/直流转换器和电流感应电路。

    此致、
    Jeff