This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bqz 固件版本

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114573/bq27z561-bqz-firmware-version

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、

尊敬的专家:

我生成了一个 DFFS 文件、并发送给客户在其电路板上进行编程。

但我发现客户系统中的一些寄存器与下载 DFFS 后的 EVM 不同。 (我还将*。srec 文件发送给他们进行下载。 结果相同)

例如:

我的 EVM IT 监测配置:0xd5fe

客户电路板 IT 监测配置:0x10fe

我们都使用 BQstudio 1.3.101。

器件均为 BQ27Z561R1

然后从我的 EVM 和客户电路板导出 gg 文件。 我发现固件版本全部为1.03、但 bqz 固件版本不同。   

我不明白 bqz 固件版本的含义(与固件版本相比)。

为什么我的 EVM 固件版本与 bqz 固件版本相同、但客户系统不相同。

以及如何更新 bqz 固件版本? (我知道*。srec 可以更新固件版本)

我的 EVM gg 文件:

*器件型号1561
*固件版本1.03
*内部版本号10
*订单号0
*
* bqz 器件编号1561
* bqz 固件版本1.03
* bqz 构建号10

客户输出 gg 文件:

*器件型号1561
*固件版本1.03
*内部版本号10
*订单号0
*
* bqz 器件编号1561
* bqz 固件版本0.04
* bqz 内部版本号7

 

完整的 dffs 和 gg 文件如下所示:

e2e.ti.com/.../DM83.df.fs

e2e.ti.com/.../TIEVM.gg.csv

e2e.ti.com/.../customer.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    bqz 是 BQstudio 的容器、告诉它如何与 IC 进行本质上的交互。 查看这些数字、您的客户可能已经使用 BQ27Z561容器而不是 BQ27Z561-R1容器打开了器件。  

    这是 R1 FW 的 bqz 文件。 客户应将其与其他 bqz 文件一起放在 bqstudio 的配置文件夹中。 这种不匹配很可能是产生奇怪的编程值的原因。 请告诉我它是否适用于您的客户。

    e2e.ti.com/.../1561_5F00_1_5F00_03_2D00_bq27z561R1.bqz

    谢谢、

    Alex M.