This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010自动支持开关 PWM 或 FPWM

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114185/lmr38010-lmr38010-support-switch-pwm-or-fpwm-automatically

器件型号:LMR38010

您好、专家、

我想检查 LMR38010是否具有 自动切换 PWM 或 FPWM 的功能?

或者器件只有一种模式、需要选择不同的器件型号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该器件没有 MODE 引脚、因此可通过器件可订购器件型号来选择自动或 FPWM 模式。

    我无法为您找到具有您所需功能、具有类似 VIN 范围和输出电流的产品。

    对于您考虑的特定应用、最大 VIN 和最大负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    非常感谢。 客户输入电压请求80V、输出电压为7V/I 输出为0.5A。

    我认为 LMR38010是最佳解决方案。 客户还需要高效率。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    LMR38010似乎也非常适合我的应用