This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:负载共享容差

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111579/tps62873-q1-tolerance-of-load-sharing

器件型号:TPS62873-Q1

您好!

我想知道堆叠操作中的负载共享能力是否存在容差、例如总负载电流为20A

理想情况下,10A 应在每个相位之间进行分频,该10A 上的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashwat、您好!

    器件电流 将由主器件共享。 由于电流限制器件相似、比较器设置和占空比相同、因此预计会对电流进行平均分频。 但没有电流监控。

    您能否分享有关您的应用和问题的更多详细信息?  它可以帮助我们理解。

    谢谢、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我们使用郁金香来产生0.8V 电压、电流可达23A、现在我们选择电感器、电流流经每个电感器的最大电流是多少(每相电感器)、

    数据表不提供每个相位之间的相位分离、精子的容差(例如90度+/- tol)以及在每个相位的电流共享中导致渐近的程度?

    希望这一点很清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashwat、您好!

    如数据表第9.3.17节所示、该器件的预期相位偏移为140度。 对于您的配置、您可以使用2x12 A 器件进行堆栈操作。 每个相位的电流将平均分开。  

    不久将提供一个模型、可针对堆栈操作进行仿真。 您能否提供有关终端应用、BOM 和电源轨配置的更多详细信息? 如果您需要共享机密数据、我们还可以脱机讨论。

    谢谢、Tanvee