This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:对于交流引脚和 SYS 引脚连接的问题、如果没有电池和 USB。

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about-ac-pin-and-sys-pin-connections-in-case-of-no-battery-and-no-usb

器件型号:TPS65217

大家好、

我的一位客户正在绘制其电路板原理图、以评估 TPS65217C 作为 AM3352BZCZ100的电源。
他们目前有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1. 它们不使用 USB 和电池。 在这种情况下、是否需要连接至 AC 引脚(No.10)和 SYS 引脚(No.6)?
    它们希望 在不连接交流引脚和 SYS 引脚的情况下将外部5V 电源直接连接到 VIN_DCDC1~3和 VIN_LDO。 没问题吗?
    还是因为 VSYS 是内部电路电源引脚、VSYS 无法打开、所以出现了问题?

问题2. TPS65217数据表(SLVSB64I)第77页的图61和图62是否仅适用于客户案例?

问题3. 他们参考了以下 BeagleBone 文档以获取电路板图纸。

    https://files.seeedstudio.com/wiki/BeagleBone_Green/resources/BEAGLEBONE_GREEN_V1.pdf

   在本文档中、使用了连接到 TPS65217 PGOOD 引脚(编号26)的 SN74LVC1G07DCK (U16)。

   U16使用的原因是什么? 是用于信号缓冲吗? 还是用于电平转换?   

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    [~引脚 userid="190215" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-usb"]Q1。 它们不使用 USB 和电池。 在这种情况下、是否需要连接至 AC 引脚(No.10)和 SYS 引脚(No.6)?
        它们希望 在不连接交流引脚和 SYS 引脚的情况下将外部5V 电源直接连接到 VIN_DCDC1~3和 VIN_LDO。 没问题吗?
        还是因为 VSYS 是内部电路电源引脚且 VSYS 无法打开而导致问题?[/报价]

    如果您不打算使用 BAT 或 USB 引脚、我会看到在不使用 AC 和 SYS 引脚时存在几个问题:

    a)正如您提到 的、有一个始终开启的内部电源轨、使用与 SYS 引脚相同的电源。 如果您不使用 AC、USB、BAT 或 SYS 引脚、则内部电源轨将没有电源。 某些引脚(如 PWR_EN 引脚)需要将该内部电源轨用作上拉源。 因此、我强烈建议使用 AC 引脚作为您的电源输入。

    b)不使用 AC 引脚、就会失去 PMIC 的20V 过压保护。 将源极电压直接连接到 VIN_DCDCx 引脚可绕过内部保护电路。

    c) PMIC 下电上电周期开始的 nWAKEUP 事件由以下事件触发:

    • 交流引脚电压的上升沿或
    • USB 引脚电压的上升沿或
    • PB 引脚电压的下降沿

    如果您没有 AC 或 USB、则将保留 PB 信号作为触发 nWAKEUP 的主要选项。 触发 nWAKEUP 后、您可以通过在 nWAKEUP 变为低电平后的5秒内将 PWR_EN 拉为高电平来启动全上电序列。 类似的情况也适用于睡眠状态、但 PWR_EN 信号可用于退出睡眠状态、作为 PB 的替代方案、因此这种情况的限制更小。

    请参阅  数据表第8.4节中的状态图。

    [~引脚 userid="190215" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-usb"]Q2. TPS65217数据表(SLVSB64I)第77页的图61和图62是否仅适用于客户案例?[/引述]

    我们提供了有关 VIN 欠压的应用手册、如果您不打算在设计中使用 BAT 引脚、我强烈建议您查看该手册。

    具体而言、我建议查看第3.2节: 案例 A (无电池)的解决方案电路编号2

    除了TPS65217x 原理图检查清单之外、您还可以使用此应用手册来构建稳定的系统。

    [~用户 ID ="190215" URL" URL ="μ C/support /管理组/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-usb"]

    问题3. 他们参考了以下 BeagleBone 文档以获取电路板图纸。

        https://files.seeedstudio.com/wiki/BeagleBone_Green/resources/BEAGLEBONE_GREEN_V1.pdf

       在本文档中、使用了连接到 TPS65217 PGOOD 引脚(编号26)的 SN74LVC1G07DCK (U16)。

       U16使用的原因是什么? 是用于信号缓冲吗? 还是用于电平转换?  

    [/报价]

    U16是具有漏极开路输出的单路1.65V 至5.5V 缓冲器。 您可以在此处查看器件:SN74LVC1G07

    缓冲器为 AM335x 处理器的 nRESET_INOUT 引脚馈送信号。 缓冲器的高电平输入将器件置于高阻态、因此 nRESET_INOUT 引脚保持高电平。 如果 PGOOD 信号取消置位并被拉至低电平、则缓冲器将其输出连接至 GND 并将 nRESET_INOUT 拉至低电平、从而使处理器相应地响应复位条件。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
    我可以再问您有关第三季度的问题吗?

    问: 是否 必须使用 SN74LVC1G07DCK (U16) 将 的输出电平从 VIO (1.8V)上拉至高电平(3.3V)        AM335 PWRONRSTN 引脚?

      但VIN 欠压 文档的应用手册指出 TPS65217 PGOOD 引脚可以连接
      直接在图2 TPS65217典型应用电路中将 AM335 PWRONRSTN 引脚添加到该引脚。

      哪一项是正确的?   SN74LVC1G07DCK (U16)是否为必填项?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    SN74LVC1G07DCK (U16)无需将1.8V VIO 上拉至3.3V。 AM335的 PWRONRSTn 引脚具有1.35V 的输入高电压、因此1.8V 足以使系统正确响应。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回答。

    我能否再问您有关第二季度和其他几个问题?

    Q 约为 Q2。 客户将使用稳压5V (VINmax=<5.5V)作为 TPS65217电源。  如果是这种情况、可以使用图6。 是否使用应用手册第8页上的解决方案电路1? 图6或图7更好的是哪一个?

    新问题  

    客户和我 使用   您告诉过的 TPS65217x 原理图检查清单在客户原理图中检查了 TPS65217和 AM335连接。

    我们有以下问题。 请您给我们回复。

    问题1. 当不使用 VLDO2引脚(1号)时、是否可以将 VLDO2连接到 VIN_LDO 引脚(2号)?

    问题2. 当 nWAKEUP 引脚(13号)未连接到任何位置时、是否可以保持断开状态? 还是应通过电阻器将该引脚上拉至 SYS 引脚(No.8)?

    问题3. 该检查清单指出、L1和 L2滤波器应使用22uF 电容器(DCDC 输出)。
    但 TPS65217数据表和文档"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"
    https://www.ti.com/lit/ug/slvu551i/slvu551i.pdf

    假设电容器为10uF。 哪一项是正确的?

    问题4. LS1_IN 引脚(39号)和 LS2_IN (42号)是否不需要任何电容器? 因为检查列表没有描述电容器。

    问题5.  当不使用 nRESET 引脚(第44号)时(无需器件关断)、是否可以保持断开状态、因为该引脚在内部上拉? 还是应 通过电阻器将该引脚上拉至交流引脚(No.10)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    [~用户 id="190215" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections--in-case-of -no-battery-and-no-usb/411471903119741Q#Q3"关于 Q2"。 客户将使用稳压5V (VINmax=<5.5V)作为 TPS65217电源。  如果是这种情况、可以使用图6。 是否使用应用手册第8页上的解决方案电路1? 图6或图7中哪一项更好?[/引述]

    图6显示了 VIN =< 5.5V 的解决方案、因此我建议您根据您的电源使用该解决方案。 请注意、您将需要使用按钮来使用此解决方案唤醒系统。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-USB/411003#19741Q1"。 当未使用 VLDO2引脚(1号)时、VLDO2是否可以连接到 VIN_LDO 引脚(2号)?[/QUERP]

    没关系。 VIN_LDO 应连接到 VSYS、VSYS 通常高于 任何预期的 LDO2输出电压。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-usb/411471903"Q2"。 当 nWAKEUP 引脚(13号)未连接到任何位置时、是否可以保持断开状态? 或者应该通过一个电阻器将引脚上拉至 SYS 引脚(No.8)?[/引述]

    我将遵循原理图检查清单、并将引脚上拉至始终开启的3.3V 电源、即使引脚未使用也是如此。 保持打开状态可能不会出现问题、但 这不是推荐的配置。  

    上拉电源应是一个单独的常开电源。 将引脚上拉至 VSYS 可以正常工作、但您需要确保 VSYS 处于稳定电压 、然后才能使用任何相关信号。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-case-of -no-battery-and-no-usb/411471903#19741Q3"。 该检查清单指出、L1和 L2滤波器应使用22uF 电容器(DCDC 输出)。
    但 TPS65217数据表和文档"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"
    https://www.ti.com/lit/ug/slvu551i/slvu551i.pdf

    假设电容器为10uF。 哪一项是正确的?

    原理图检查清单 最近 于2020年4月进行了修订。 数据表也很可靠、但我会参考清单中的最新信息。 总的来说、22uF 和10uF 版本应该足以确保器件正常运行。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-case-of -no-battery-and-no-usb/411003#19741Q4]"。 LS1_IN 引脚(39号)和 LS2_IN (42号)是否不需要任何电容器? 因为检查列表中没有描述电容器。[/quot]

    如果检查清单中未指定要添加的电容、则无需在此引脚上放置电容器。 数据表(第18页)中的方框图还显示 LS1_IN 和 LS2_IN 没有电容器。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110464/tps65217-questions-about -ac-pin-and-sys-pin-connections-in case-of -no-battery-and-no-usb/411471903#1974105]Q03"。  当不使用 nRESET 引脚(第44号)时(无需器件关断)、是否可以保持断开状态、因为该引脚在内部上拉? 或者应该通过 电阻器将该引脚上拉至 AC 引脚(No.10)?[/引述]

    nRESET 如您所述在内部上拉。 如果您不打算将此引脚连接到外部主机、则可以将其保持悬空。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回答。

    我能否就前面问题的热门主题向您提出另一个问题?

    问:客户不想添加任何按钮或软件 来唤醒系统。
       因此、他们希望使用"Fugure7"。 2号解决方案电路配置。

       通过 VINmax 小于5.5V 来使用图7配置是否没有问题?

       我认为使用您之前建议的图7配置没有问题、因为 建议条件的 TPS65217 VAC 电压范围为4.3V ~ 5.8V。 我的理解是否正确?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您可以毫无问题地使用解决方案电路2 (图7)。 如果您希望避免按钮唤醒、那么这一个会更好。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的大力支持、很抱歉我迟到了我的回复。

    客户可以修复他们的原理图、因为您的支持。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我的快乐! 如果您有任何其他问题、请在 E2E 上联系我们。

    此致、

    James