This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:使用运算放大器进行电流感应

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A, UC3854, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113038/ucc2818a-use-of-opamp-for-current-sensing

器件型号:UCC2818A
主题中讨论的其他器件: UC3854UCC2818

您好!

我 differetìntial 是否可以使用较小的感应电阻器(计算值的1/10左右)、并通过使用运算放大器制成的 Δ I 放大器放大电阻器上的电压。

目的是避免感测电阻器上的过热耗散。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们的团队正在调查此案例、如果您可以接受、我们将在接下来的48小时内提供答案。

    感谢您发帖分享您的问题、感谢您关注 UCC2818A 的设计。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的查询。

    这可能不是一个直接的过程、需要进行以下修改:

    1.将感测电阻降低1/10,必须验证电流环路传递函数,包括环路中的差分放大器。 必须重新设计增益级和补偿参数、否则会影响系统的稳定性。 数据表(第22页)的方程式22、23、24和25需要全部重新设计和验证。

    2.需要重新设计连接到 PKLIMIT 引脚(数据表第16页)的电阻器 R11和 R12、该引脚逐周期检查峰值电流。

    3. RMOUT 电阻器(R9和 R10)的大小应与通过感应电阻器的最大电流和最大乘法器电流相匹配。  

    本 TI/Unitrode 应用手册 讨论了如何使用 CT 代替 UC3854的电流感应电阻器、它可能与 UCC2818搭配使用以降低热耗散。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我将评估采用运算放大器的实施是否值得付出更大的努力。

    Marco