This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:物联网交流/直流选择、在空载时需要功耗为<2mW

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114426/ucc28881-ac-dc-selection-for-iot-require-power-consumption-2mw-at-no-load

器件型号:UCC28881

您好!

我的客户需要交流/直流芯片、要求如下:

输入电压85VAC-265Vac。

2.输出6V

3.输出功率>1.5W

无负载时功耗小于2mW。

5.输出功率=15mW 时的效率,输入功耗<=30mW。

6.温度-40至150°C

7.软启动

您能不能帮助建议哪款 TI 芯片能够尽可能地满足客户的要求。

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881使用开关闭控制、硬开关、当负载为30mW 时、无法实现15mW 的输入功率。

    目前、任何 TI 解决方案都不存在小于2mW 的待机功耗。

    目前、TI 还没有可在150 C 环境温度下运行的低功耗应用的器件。

    您能否仔细检查这些要求?

    此致、