This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:确认最大和最小电流设置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110467/lm5020-max-and-min-current-setting-confirmation

器件型号:LM5020

您好的团队;

 我想向 您确认该器件的最大和最小输出电流设置。

 由于这是典型电路,感应 R8和 R9均为0.47欧姆,CS 检测值为0.5V,因此我认为最大电流应该是0.5/0.235=2.127A?

 4.5A 最大输出电流是如何实现的?

Tks、以供您解释。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的联系、很抱歉耽误了周末。


    CS 引脚上的过流保护电平为0.5V、因此在正常运行期间、该电流将更低。

    正如您在原理图中看到的、没有测量输出电流的方法。
    感测电阻 R8/R9测量的电流是 FET 导通时流经变压器初级绕组的电流。

    对于每个变压器、电流和电压取决于匝数比。
    在这种情况下,您会发现 :Prim: Sec=1:0.23。

    因此 、输出电流(变压器的次级电流)大约是初级电流的四倍。

    此致、
    哈里
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我已经听过你的回声了一段时间。

    我假设您的问题已得到解答、因此我现在将关闭此主题。
    如果您仍有疑问、您可以重新打开此主题或只启动一个新主题。

    谢谢、此致、
    哈里