This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:输出电压

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112874/tps61251-ouput-voltage

器件型号:TPS61251

大家好、

请帮我们的客户。 我们 需要支持重定级别 tps61251。
下面是他们的担忧。
我有一个电路、但没有获得所需的结果。  因此、我使用来提高电池电压、即3.3-4V、从而也使用 EN 引脚获得6V 的电压。
 
我正在获得正确的输出电压、但当我降低 EN 引脚时、它应该会关闭(Vout=0)、我仍然会获得0.9V 至1.2V 的输出、并且即使在关闭后它也会消耗功率?
 
在 Power_en 中、我使用简单的 GPIO 系统输出总线控制开关闭、它是3.3V 至4V 或5V USB 的单节锂离子电池。

此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否曾尝试使用电阻器将输出电容器电压放电至0V 并再次尝试测试?

    当器件关断(EN =逻辑低电平)时、它停止开关、输出电容器将由负载放电。 如果负载不是纯电阻器、则输出电压不会放电至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢 您的支持。 我们的客户获得了解决方案。 问题出在另一个电路、该电路使电压反映在输出引脚上。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此问题是由另一个电路造成的、该电路使电压反映在输出引脚上。

    感谢您的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、Satish、

    感谢您的更新。 很高兴听到问题得到解决。

    我将关闭该线程。 如有任何其他技术问题、可在 E2E 上发布新主题。