This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:不响应 I2C 寻址

Guru**** 2797255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114095/bq34110-not-responding-to-i2c-addressing

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

你(们)好

我正在尝试对一小组电路板进行批量编程、我在系统上安装了 BQ34110 (但我在几年前就完成了、我的注释没有帮助)、并且我的编程人员 无法在电路板上看到任何 BQ34110。  我有一个旧板、我也无法可靠地看到芯片、因此我怀疑我的编程机制中的某些东西是怪异的。

我已将系统设置为多节电池配置、已审查硬件(我认为是)、并将 CE 引脚设置为高电平(3.3V)。  REGIN 的标称值为3.7V、REGOUT25的标称值为2.4V。  器件不响应新硬件或旧硬件上的地址0x55 (或0xAA (如果您愿意)。  我还需要检查其他事项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很小、

    您使用什么方法对监测计、闪存流或 SREC 文件进行编程? 监测计是否响应 ROM 模式地址0x16?

    如果您尝试对监测计进行编程、但它失败、则监测计可能会被欺骗或仍处于 ROM 模式。 如果仍处于 ROM 模式、但编程失败、则可以尝试重新编程。 当监测计进入 FW 模式且固件编程不良时、监测计将会变成砖头、因为它将开始执行错误代码。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件连接看起来正确。 您能否测量 I2C 线路以查看通信是否符合您的预期? 此外、它是否响应地址0x16?  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    是的、它出现在地址0x16上、值看起来都错误、但它可靠地出现在0x16上 (我不确定这实际上是不是 thsi 设备-总线上有两个我认为处于复位状态的设备、但不确定正在发生什么情况。  是否还有其他尝试、因为它在出现时没有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt -我正在使用 TI 实用程序(bqstudio)和 EV2400与器件通信。  我尝试的文件是.srec 文件。  有时会编写大部分闪存页、但很少成功(即使是使用旧板构建、也有点不快)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很小、

    ROM 模式下的命令与 FW 模式不同、它旨在刷写监测计固件和设置。 如果它仍然处于 ROM 模式、就好像是这样、我会再次尝试刷写固件、然后退出 ROM 模式以查看编程是否成功。 确保总线上没有其他器件可在编程期间充当主器件、从而干扰通信。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt -谢谢-是的、它看起来像是在尝试、尝试、现在运行正常。  谢谢!  更好 的消息,我的板现在都可以用:-D