请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22954 主题中讨论的其他器件: TPS22953
大家好、
我有一位客户在使用我们的 TPS22954、他们询问是否可以使用 TPS22953作为替代产品、为他们的生产提供多种选择。 以下是我们 TPS22954的客户原理图:

他们使用 TPS22954进行设计、以打开/关闭3.3V 电源轨。 它们了解 TPS22954具有快速输出放电功能、TPS22953在禁用时具有反向电流阻断功能的两个器件之间的差异。
如果他们希望 将两个 TI 器件用于自己的设计、他们希望检查 这是否可行 、如果他们要在设计中使用 TPS22953、他们需要考虑哪些因素?
谢谢!
BR、
Alfred