请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我的一位客户正在考虑将 UCC28070用于他们的新产品。
此时、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?
问题1. VINAC/SENSE 端子和 GND 之间的推荐电容值是多少?
在器件 EVM 情况下、电容器使用1.2nF (1200pF)。
问题2. 客户担心输入到 VINAC 和 SENSE 端子的噪声。 因此、它们希望将这些电容器值从1.2nF 增加到3.3nF 或更高。
这些端子是否可以使用任何最大电容值? 此外、是否有方法计算电容器值? 是否需要通过剪切和尝试方法进行修复?
非常感谢您的答复。
Kazuya。