This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:关于 TS/MR 引脚

Guru**** 2530160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113988/bq25180-about-ts-mr-pin

器件型号:BQ25180

您好!

客户希望在不使用 TS 功能的情况下使用按钮进行硬件复位(在 TS/MR 引脚上进行10kOhm 下拉)。


请回答以下问题吗?
・随附的电路图是否符合上述规格?

e2e.ti.com/.../BQ25180-circuit.pdf


・按下按钮时、连接10kOhm 下拉电阻并连接到 GND 的电路是否存在任何问题?
・如果是连接的电路、则未按下按钮时 TS/MR 引脚的电压是多少?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

     

    您的原理图看起来不错。 使用按钮和10K 下拉电阻器时不应有任何问题。 由于您具有固定电阻、因此 TSMR 电压将始终处于有效电平并保持充电状态。

     

    对于 TSMR 电压、您可以从数据表中看到、TSMR 电流源的标称输出将取决于适配器是否存在。 您可以通过将 TSMR 电流源的特定标称输出乘以10K 下拉电阻器来计算预期看到的电压。

    最棒的

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nishie