This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, PSEMTHR24EVM-081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113756/tps7a4001-schematic-review

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件: PSEMTHR24EVM-081

大家好、

请查看 我们的 TPS7A4001 LDO 原理图

VIN = 56V

Vout = 3.3V

Iout =(12mA TPS23881RTQ + 11.3mA ISO1644DW)~25mA 最大值;Iout_TYP = 15mA

->一个10uF 25V 1206 X5R (有效@ 3.3V -> 9.5uF)是否足够或者我是否应该保留额外的封装 C61并将其填充为10uF 25V 1206 X5R?

->输入为1uF 100V 1206 X7R (有效值@ 56V -> 470nF)这是否正常、或者我是否需要额外的 C66来填充 1uF 100V 1206 X7R?

 在 TIDA-050026中 、LDO 配置类似、 仅使用一个1uF 100V 1206 X7R

->由于56V 来自隔离型反激式转换器、我是否需要在 TPS7A4001的输入端使用 LC 或铁氧体磁珠滤波器?

此致、

David。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    配置看起来正常。 该器件的输出需要4.7uF 的有效电容、因此、使用9.5uF 就足够了。 如果这确实是一个问题、也许添加1uF 而不是10uF。  

    至于输入、所需的最小电容为1uF、因此需要另一个电容、可能是1uF||100nF、电容为2.2uF。  

    反激式转换器应产生多少纹波?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    如果我使用1U || 1U || 100N、则这在1uF 以上有效、但您如何解释此 TI 参考设计、该参考设计在输入上的有效电容仅为470nF?

    PSEMTHR24EVM-081/TIDA-050026/PSIL081    

    我们希望在这个设计上达到100mVpp

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt115/tidt115.pdf?ts=1656057612473

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    参考设计可作为客户的起点和指导。  

    此外、该参考设计仅显示额定电压为100V 的1uF 电容、尽管可以进行估算、但如果没有确切的器件型号、则很难判断其降额的幅度。

    通常情况下、选择的电容器具有精确的最小电容值。  

    使用100mVpp 时、没有任何滤波器即可。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    这是 BOM 中的 PN  

    C46 4 1uF 12061C105KAT2A AVX 电容、μF、1 μ F、100V、+/-10%、X7R、 1206.

    而 VPWR 为55V

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我查看了电容器、它的降额将超过50%@55V、更接近~400nF、甚至低于470nF 估算值。  

    如前所述、参考设计将用作指导、而不是作为最终产品。  

    只需确保放置足够的电容、即1uF||2.2uF||100nF 或10uF|1uF|100nF。 建议使用10uF 电容器以获得更好的交流性能。  

    最棒的  

    Edgar Acosta