This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:系统放电电流为2A 时的最大脉冲

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114258/bq25180-maximum-tpulse-for-a-sys-discharge-current-of-2a

器件型号:BQ25180

大家好、

我有一位客户 希望在项目中使用 BQ25180电池充电器 、并希望确认产品的 SYS 放电电流可以处理。

该项目的 SYS 放电峰值电流为2A、持续时间长达400ms、该部件可在 tpulse < 20ms 时处理2.5A 电流

对于 bq25180、SYS 放电电流为2A 时的最大 tpulse 是什么?

在任何情况下、此零件都无法处理要求。 是否有任何其他器件可以处理此类 SYS 放电电流?

感谢你的帮助

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    今天让我进入实验、确保器件在这些条件下正常工作。 我将在一天结束前向您提供最新信息。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    这不应该是一个问题。 只需确保 ILIM 处于1100mA 的最高设置、以便电池和输入电源均可提供 SYS 的2A 电流消耗。 如果您在仅电池模式下运行、电池将无法通过 BAT FET 提供2A 电流。

    谢谢、此致、

    杰克逊