This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:数据表中未显示重复项的时序?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114256/bq35100-timings-for-repsonses-are-not-in-datasheet

器件型号:BQ35100

大家好、我们计划将 MCU 与 bq35100搭配使用。 该芯片具有一种通过所谓控制寄存器0x00进行 I2C 通信的方式。 这意味着您必须将特定命令写入寄存器0x00、然后必须等待位并在同一寄存器中获取答案。 还有其他通信方式、每个人需要不同的时间。例如、通过 I2C 写入和读取闪存。

我使用了2到200ms 之间的变量、根据您写入的命令、您需要在2到200ms 之间等待一些时间。是否有所需时序的列表或制造商官方声明? 我有很多错误、可以通过增加睡眠时间来修复、但由于其他限制、我希望时间尽可能小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    60ms 是命令之间等待的合理时间。 这基本上是最坏情况下的时序、在所有条件下都是安全的。 降低可能会出现您提到的错误。  

    谢谢、

    Alex M.