This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:EVM 无法连接到 PC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111192/tps6594evm-the-evm-can-not-connect-to-the-pc

器件型号:TPS6594EVM

尊敬的 TI 团队:

我使用 TPS65941111EVM 对 PMIC 进行编程。 但无法连接到 PMIC GUI 工具。 我的计算机根本找不到 COM 端口。 我使用另一台计算机尝试、情况是相同的。  

我已使用3.3V 为 VSYS 供电。 但它没有用处。 LED D4/D5/D6亮起。 如图所示、"选择端口"是不可选择的。 那么、如何将 EVM 连接到 GUI?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您单击"Select Port"(选择端口)下拉箭头、COM5是否未作为选项列出?

    此外、如果尝试与'1111器件通信、I2C1地址为0x4C。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不能选择"COMx"。 我已经尝试过 I2C1地址、它也不有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以使用基于 Web 的版本来查看问题是否相同?

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable-PMICs-GUI/ver/2.0.0/

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的尝试。  您的 IT 部门是否对访问和 Web 套接字有任何限制?  您能否在控制台窗口中显示正在发生的情况(在 GUI 中右键单击并选择“检查”:

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们没有任何限制。 我在我的专用计算机上尝试过、问题是相同的。 请看下面的图片。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我需要与 GUI 团队一起调查。  是否可以确认您已安装运行时?

    C:\Users\yourDirectory\guicomposer\runtime\gcruntime.v11

    https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-11.0.0-windows-installer.exe

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

      我已安装运行时间。 它仍然具有相同的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我可能犯了一个错误。  版本11运行时与 PMIC GUI 版本3.0相关联。  您运行的是使用版本8运行时的版本2.0。  您是否已安装了版本8?

    https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-8.0.0-windows-installer.exe

    您能评论一下 EVM 的版本吗?

    最后、是否安装了云代理?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经安装了所有软件。 GUI 3.0无法在我的笔记本电脑上工作、因此我使用 GUI 2.0。

    如何查看 EVM 的修订版?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。  我无法确定问题的根源。  从第一个帖子中的图像中、PC 可以清楚地看到 EVM 被枚举为 COM 端口5和6。  我已联系当地的现场工程师、我将为您提供更换服务。

    您可以在此处确定 EVM 版本:

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    修订版本为 BMC047A。 COM 端口5和6为灰色。 他们可能无法识别 EVM。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XIN、

    我们应该能够在本周星期三之前回复您的最新消息。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您当地的 TI 代表发送了一个新的 EVM。 请在您收到问题或问题是否得到解决时通知我。

    此致、

    Chris