尊敬的 TI 团队:
我使用 TPS65941111EVM 对 PMIC 进行编程。 但无法连接到 PMIC GUI 工具。 我的计算机根本找不到 COM 端口。 我使用另一台计算机尝试、情况是相同的。

我已使用3.3V 为 VSYS 供电。 但它没有用处。 LED D4/D5/D6亮起。 如图所示、"选择端口"是不可选择的。 那么、如何将 EVM 连接到 GUI?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我使用 TPS65941111EVM 对 PMIC 进行编程。 但无法连接到 PMIC GUI 工具。 我的计算机根本找不到 COM 端口。 我使用另一台计算机尝试、情况是相同的。

我已使用3.3V 为 VSYS 供电。 但它没有用处。 LED D4/D5/D6亮起。 如图所示、"选择端口"是不可选择的。 那么、如何将 EVM 连接到 GUI?

谢谢!
您好!
您是否还可以使用基于 Web 的版本来查看问题是否相同?
https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable-PMICs-GUI/ver/2.0.0/
此致、
Chris
您好!
我需要与 GUI 团队一起调查。 是否可以确认您已安装运行时?
C:\Users\yourDirectory\guicomposer\runtime\gcruntime.v11
https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-11.0.0-windows-installer.exe
此致、
Chris
您好!
我认为我可能犯了一个错误。 版本11运行时与 PMIC GUI 版本3.0相关联。 您运行的是使用版本8运行时的版本2.0。 您是否已安装了版本8?
https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-8.0.0-windows-installer.exe
您能评论一下 EVM 的版本吗?
最后、是否安装了云代理?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html
谢谢、
Chris