This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:用于打开和关闭功率 MOSFET 的输出电流

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27614, UCC27624, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113776/ucc27322-output-current-to-turn-on-and-off-the-power-mosfet

器件型号:UCC27322
主题中讨论的其他器件: UCC27614UCC27624CSD19535KTT

您好!

UCC27322用于驱动 MOSFET IRFP22N50A。 我想计算导通和关断 MOSFET 所需的最小-最大栅极电流。  

下面是考虑中的电路。 负载电流为4A。

在计算开/关栅极电流时是否需要考虑这些电阻器值?  

请确认栅极电流。

此外、在过压情况下、驱动器的行为是怎样的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prachi、

    感谢您联系 E2E!

    MOSFET 由电压驱动、并取决于 Vgs。 当栅极驱动器在 MOSFET 的栅极提供高于数据表中 FET 阈值的电压时、MOSFET 将导通并允许电流从漏极流向源极。 我将连接 IRFP22N50A 数据表中打开 MOSFET 所需的栅极-源极阈值电压(Vgs)。

    此外、Vgs 必须高于此阈值、以确保 MOSFET 完全导通、而不是半导通。

    您可以计算出峰值灌电流/拉电流。 下面、我将附上一份 TI 技术手册、介绍驱动器的峰值灌电流和拉电流以及如何计算 IOH 和 IOL。

    了解峰值拉电流和灌电流参数: https://www.ti.com/lit/an/slla387a/slla387a.pdf?ts=1656515442661&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在过压情况下、如果器件的参数超出数据表中绝对最大额定值中指定的值、则无法保证器件性能。  

    UCC27614是我们最新的单通道栅极驱动器、与 UCC27322引脚对引脚。 它是一款10A 单通道驱动器、与 UCC27322相比、在处理电压瞬变方面更加稳健。 这将是一个更好的器件、尤其是 在出现大量噪声时。 我将在下面链接 UCC27614器件页面。

    UCC27614: https://www.ti.com/product/UCC27614

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 Prachi 的系统中、发生了一些错误、因此她从我的帐户发布。

    感谢 您参加此次培训并分享 技术手册。  

    我理解并同意您对 MOSFET 的评论。  

    参考您分享的技术手册、您能不能指导我找到 UCC27322的 RNMOS 和 RGFET_Int 值以计算灌电流和拉电流?

    另外、让我介绍一下新的建议器件、并在遇到任何问题时返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay 和 Prachi、

    我很抱歉! 我不知道会导致这种情况的原因、但我可以肯定地回答您的问题。

    RNMOS 是驱动器输出级中 N 沟道 MOSFET 的导通电阻。 对于我们的一些较新器件、我们在数据表中指定了它。  Ω、对于 UCC27614、该值为0.52 μ A。  

    对于 UCC27322、未声明 RNMOS 的值。 但是、我们可以将该值近似为1.5 x Rol (输出电阻低)。  Ω、这里的 RNMOS 值大约为1.1Ω* 1.5 = 1.65 μ F。 常见问题解答对此进行了更深入的介绍。 可在此处找到:

    RGFET 是栅极的内部电阻。 遗憾的是、IRFP22N50A 未说明其内部电阻是多少。 例如 、CSD19535KTT 在其数据表中将串联栅极电阻(RGFET)列为1.4Ω Ω。  

    我 的同事编写了一个有关计算峰值电流的常见问题解答! 在本常见问题解答中、他介绍了如何使用 UCC27614计算峰值电流。 与上述技术手册相比、这可能更容易实现、因为 UCC27322也是与 UCC27614引脚对引脚的单通道驱动器。

    为了进行总结并使事情变得更加简单、下面我将 UCC27322数据表中的相关部分放在计算中供您使用。

    • RNMOS =  1.65Ω Ω(典型值)
    •  15Ω=Δ I (典型值)
    • 导通电阻/导通电阻= 1.1Ω Ω (典型值)
    • RGFET =? (您可以尝试联系制造商、看看他们是否可以为您提供该 Rg 值。 现在、您可以使用另一个 FET 数据表对其进行估算)

    听起来不错! 希望听到您对它的想法!

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Kevin