This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:5VLDO 压降

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113388/lmg3410r070-5vldo-dropping

器件型号:LMG3410R070

你(们)好

您能否分享该主题中提到的 WebEx 会议的任何信息:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067894/lmg3410r070-lmg3410r070?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LMG3410R070:%20LMG3410R070

我处于类似的情况。 由于组件短缺、我不得不不使用数字隔离器 ISO7721FDWV 设计的、而是使用 ADuM2286CRIZ。 这似乎是一款耗电量大得多的器件。 我可以看到5VLDO 输出压降。  

现在、我考虑在 H 桥中的所有 FET 上添加一个单独的12V 至5V LDO、并且只使用 IN FET LDO 连接到1uF 电容器和/LPM

如果您能就此问题提供任何信息、我们将不胜感激

此致

马尔贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marbel、

    感谢您的提问。 我将在明天与团队联系、为您提供答案。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcel、

    可以了。 或者、您可以使用 ISO6721F 代替开关频率、压摆率太小。 您还可以使用 UCC14240通过单芯片生成隔离式12V 和5V。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的更新

    我仍然对另一个主题中提到的 WebEx 会议的结果感兴趣。

    看看  ISO6721F、它看起来确实很有趣、我可能会将它用作替代安装部件。 不过、我仍然担心 LMG34100R070中的 LDO。 它提供5mA 电流、对于大多数隔离器而言、这似乎很低。  

     UCC14240 看起来很有趣、但我不会将我的设计锁定在更多的单源解决方案上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马尔贝尔

    我不记得6个多月前的 WebEx 会议的细节。

    但是、5mA 电流应足以让隔离器以较低的速度运行。 例如、根据 ADuM2286CRIZ 的数据表、低于大约75Mbps 时可以。

    谢谢、

    不是