This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:

Guru**** 2379870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110952/ucd9248

器件型号:UCD9248

上传程序后、我遇到这些错误、有人能帮我理解和调试它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan、

    您能否共享您正在使用的程序? 此外、您是否测量了电路板上存在故障的电源轨、以验证 GUI 报告的电压是多少?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    感谢您花时间回复、

    通过更改我使用的电源已解决了上述问题、但现在我遇到了新的错误 OTF 和警告 OTW。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan、

    关于第一个问题的好消息。 我有几个后续问题:

    1.您是否知道热限值和警告设置为什么?

    2.设置这些标志时、您是否知道输出上有多少负载?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    我不确定是否设置了热限值、但标志出现时输出电压为0V。我想负载为800mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

     如果您能分享任何解释旗帜的指南、那将会大有帮助。 我尝试了冲浪,但找不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan、

    遗憾的是、这是一款较旧的器件、除了数据表之外、我们没有其他可用的文档: https://www.ti.com/lit/gpn/ucd9248 

    数据表中有一节介绍了热选项以及可从 PMBus 读取的不同项目。 请仔细检查电源上的电流限制设置是否足够高。 检查第二个电路板以查看多个单元的行为是否一致也会有所帮助。

    谢谢、

    纳斯塔莎