This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:TPS22925CYPH 高浪涌电流

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113175/tps22925-tps22925cyph-high-inrush-current

器件型号:TPS22925

尊敬的 TI 团队:

我们发现 1.8A 高浪涌电流, 在更换有缺陷的负载开关后,系统中可接受下降到290mA 的电流。我们的 VIN=3.3V,VOUT=3.3V,IOUT 大约为0.1A,原理图也随附。 您能否提供引脚到引脚阻抗基准、以便我们更好地测量电阻 ? 请帮助找出根本原因、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyun、您好!

    除了 Ron、我们不会指定引脚之间的阻抗值。 如果 Vin 和 ON 之间不测量开路、则应为 MOhms、但同样没有指定值。 您能否提供失败测试的示波器截图、包括 Vin、ON、Vout 和 Iout? 在 Vin 被适当偏置之前、导通信号有可能超过 VIH 电平、这有可能导致器件无法控制压摆率。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    如原理图所示、我们在 VIN 和 von 之间使用10K 电阻器、超出 VIN 电平的导通信号似乎是不可能的。 我们的 VIN=3.3V、VOUT=3.3V、VON<VIN、CIN=0、CL=0.1uf、 Iout=290mA 时、浪涌电流为1.8A、我们没有有关失败测试的更多示波器快照信息。 请帮助分析故障根源、谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyun、

    我可以看到、在给定输出电容下浪涌电流显著增大的唯一方法是不 控制压摆率(Vin 在导通时不偏置器件、 我认为这种情况不太可能发生 、因为您的原理图设置)或器件短路且无法打开。 这可能是由于焊接问题或器件因某种原因损坏造成的。 如果将设备换用为新设备正常、并且您看到操作正确、则 提交 FA 可能是最佳选择: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    此致、

    Kalin Burnside