This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485-Q1:PGATE 信号中存在不稳定和高频噪声

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114143/lm3485-q1-instability-and-high-frequency-noise-in-pgate-signal

器件型号:LM3485-Q1

我们正在使用 LM3485Q1MM/NOPB IC 设计13V-30V 输入/12V 输出降压转换器。 在设计的第一个修订版中、转换器的工作没有任何问题、除了 PMOS 过热而不符合我们的要求(~60C 温升)。

第二个设计的唯一变化是在 PMOS 周围实现更好散热的铜/过孔数量(即非常细微的布局修改和相同的原理图)(请参阅消息末尾的 PCB 修订)。 但是、降压转换器在第一个版本中不起作用。 使用相同组件时、降压转换器的关断状态下会出现高频信号。 虽然降压转换器仍然能够保持输出电压、但由于高频开关(请参阅附件中的 VGS 信号和 VGS 高频信号)、它的稳定性较低(尤其是在没有负载的情况下)、并且控制器和 PMOS 正在加热很多(~120C 温升)。  

VGS ->打开和关闭状态:

VGS ->关断状态噪声:

我们尝试了很多修复:

-禁用过流

-增加/减少栅极电阻器

-增加/减少电感值

-增加/减少输出电容

我们能够消除关断状态下的高频开关/在无负载情况下具有稳定性的唯一方法是将 C16的值从100pF 显著增加到高于2.2nF 的值。 但是、它还会增加转换器的工作频率、从而增加开关损耗。

需要注意的是,第一个修订版本的层叠为:

-(顶部/底部) 2oz /(内部) 1oz

-用 Elecrow PCB 印刷的 PCB

第二个版本的堆叠为:

-(顶部/底部) 2oz /(内部) 0.5Oz

-使用 TLCPCB 印刷的 PCB  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    听起来像是噪声/稳定性问题。 如果在 SW 节点上添加了通孔、则可能是耦合噪声。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    除了 Tim 的评论之外、如果您的直接层(第二层)不是接地的、那么那里的 SW 节点上也可能会有噪声耦合。  

    此外、通常建议顶层/底层(2oz)和内层(1oz)进行热设计。  

    此致、

    Jimmy