This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145DESIGN-CALC:LM25145

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113121/lm25145design-calc-lm25145

器件型号:LM25145DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM25145

尊敬的先生:

我目前正在使用 LM25145为 电路板设计降压电路。 当我进行设计验证时、我发现 EN/UVLO 功能有一些问题。 我使用100k Ω 作为 RUV1、使用24.9k Ω 作为 RUV2、以将导通电压设置为6V、将关断电压设置为5V。  

关断阈值良好、当我将输入电压降至5V 时、稳压器停止开关。 但是、当我将输入电压增加到高于6V (甚至达到12V)时、该稳压器拒绝恢复。 我 在2A、1A 和0.5A 恒流负载下进行了测试。 任何人都无法恢复。

您能帮助检查此问题吗?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请发送原理图和完整的快速启动文件。 检查它是否在 EN/UVLO 连接到 VIN 的情况下启动。 请注意、还有一个 VCC UVLO 阈值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    EN/UVLO 不连接到 VIN、而是通过100k Ω 电阻器连接到 VIN、并通过24.9k Ω 连接到 GND、以实现导通/关断功能。 我无法将原理图插入此响应框中的工具箱。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John、您应该能够在此处附加文件。 此外、尝试将 EN/UVLO 连接到 VIN 以绕过打开/关闭功能、并查看行为是否仍然存在。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6567.Schematic-Prints.pdf

    您好、Tim、

    如果 CC 负载更改为0A、则无需将 EN/UVLO 连接到 VIN 即可恢复稳压器。  原理图随附。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。 只看一下原理图、4.7uF 的陶瓷输入电容器电容值不大。 尝试1-2件10uF/50V 或22uF/25V。 100uF 电解电容仅用于输入滤波器阻尼、不会降低输入纹波。 如果存在噪声、也可以在 EN 上使用小电容。

    PS:我们有用于4A 负载的转换器(具有集成 FET)-更易于实施。

    此致、

    Tim