This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:无法使用 BQ34110获得正确的电压值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113928/bq34110-can-not-get-the-right-voltage-value-using-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好专家、

我的客户在多节电池系统中使用 BQ34110、他们使用 MCU 与其进行通信。

他们发现电压不正确、仅为大约2mV。

我假设它是由未启用 VEN_EN 引起的。

因此、我让客户设置它、他们使用 MCU 来实现它、不起作用。

下一步、我尝试通过 BQ Studio 更改它、这种做法成功、电压值也是正确的。

问题是、我们为什么不能通过 MCU 更改它、而 是可以通过 BQ Studio 更改它?

对于 MCU、我们只需更改引脚控制配置寄存器值。

我想 它不能改变、因为读取电压低于安全电压。

但为什么 BQ Studio 能够做到这一点呢? 还是在校准模式下连接 BQ Studio 意味着什么?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    MCU 应该能够写入此内容。 校准模式的想法似乎合理、您可以在寄存器上看到 EV2400是否将器件置于校准模式。 主电源输入引脚应为 Regin、因此可以写入 DF。

    在任何情况下、VEN 引脚应偶尔切换以自动测量;您的 MCU 不需要每次都发送命令。 设置 VEN_EN 后、无需任何额外的命令即可实现。 因此、最佳做法是确保在客户的系统中默认设置位。

    该主题看起来类似、可能与此处的问题相同?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624446/bq34110-bq34110-vbat-reading-0-v

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Alex M