This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 +电池平衡

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113851/bq25798-bq25798-cell-balancing

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ77915

您好!

我们正在考虑在太阳能电池板+ 4s1p LiFePO4应用中使用 BQ25798进行电源路径管理和 PV 面板处理。

我知道 BQ25798不提供电池平衡、因此需要与其他器件结合使用。

我在论坛上的另一个问题中看到了为此目的提到的 BQ40Z50、 但该部件似乎是基于电池组的管理解决方案、提供了大量保护、电量监测等功能。在我们的案例中、电池组附带了已处理保护功能的集成 BMS、 我们可以使用更简单的电量监测系统进行电量监测。

我想知道是否有人建议使用更简单的器件来与 BQ25798配合使用、从而仅实现电池平衡? 感谢任何指示。

谢谢、

此致、

Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我将把这个团队转移到支持电池平衡 IC 的团队中。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    我会推荐 BQ77915。 https://www.ti.com/product/BQ77915 
    它具有超低功耗和内置的自主电池平衡功能。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb 和 Jeff、我们将介绍 BQ77915。

    此致、

    Anand。