This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Simplis

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114015/ucc256404-simplis

器件型号:UCC256404

你(们)好

我的客户询问 UCC256404的 simplis 是错误的。

仅从网站上的 simplis 模型中提取并使用了 IC 库、但它会变成一个错误、如下所示。

我认为这是因为它是编码的。 我只能获取 IC 库文件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Web 中的原始模型需要很少的输入参数、如下所示、通过在 simplis 中按 F11可访问这些参数。 您可以在上面的屏幕快照中看到,其中一个输入参数是 TD1和 TD2,这两个参数都是缺失的。

    此外、Simplis 控制器模型不会对实际控制器的所有特性建模、以减少仿真时间。 因此、我建议直接使用现有的 Web 模型 并根据要求更改输入参数。  

    另一个建议是不要使用现有模型未使用的任何其他引脚。 这些引脚足以验证控制和功率级设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P