请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 你(们)好
我的客户询问 UCC256404的 simplis 是错误的。
仅从网站上的 simplis 模型中提取并使用了 IC 库、但它会变成一个错误、如下所示。
我认为这是因为它是编码的。 我只能获取 IC 库文件吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
Web 中的原始模型需要很少的输入参数、如下所示、通过在 simplis 中按 F11可访问这些参数。 您可以在上面的屏幕快照中看到,其中一个输入参数是 TD1和 TD2,这两个参数都是缺失的。
此外、Simplis 控制器模型不会对实际控制器的所有特性建模、以减少仿真时间。 因此、我建议直接使用现有的 Web 模型 并根据要求更改输入参数。
另一个建议是不要使用现有模型未使用的任何其他引脚。 这些引脚足以验证控制和功率级设计。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致
曼尼甘塔 P