This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24701:TPS24701测试问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17581Q3A, CSD16401Q5, TPS24701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112954/tps24701-tps24701-test-issue

器件型号:TPS24701
主题中讨论的其他器件:CSD17581Q3ACSD16401Q5

尊敬的团队:

经过很多实验后、我们发现在 MOS 管的规格内、不管 OCP 值是多少、过流保护触发后、MOS 管会在短时间内得到保护、然后将其分解、 并且 G、D 或 G、GND 之间的间隙增大。 RC 与它无关。

调试过程:将 R Sense 从0.001Ω Ω 更改为0.006Ω Ω、将 OCP 点从25A 降至4.17A。 接通电源、负载 CC 拉电流、缓慢增大至3.9A、触发 OCP 保护、此时电流最大值为4.2A、
4.2A 远小于 MOS 管的规格[MOSFET N 沟道 CSD17581Q3A 30V 60A SON3X3 TI]、但 MOS 管在大约12秒后被细分。 波形如下:

这一问题更为紧迫,许多项目也有类似的问题。 请指导我们了解原因、非常感谢!

非常感谢、

Jimmy

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系。 我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    CSD17581Q3A mΩ 设计所需的足够 SOA、即使将感应电阻器更改为6k Ω 以降低电流限制。 请使用 CSD16401Q5并将 C8PMB1设为12nF。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    感谢您的大力支持!

    TPS24701 OCP 测试损坏 MOS 问题
    ---- 您的意见是更换100AMOS、这两种封装不同、由于影响太大、很难更改材料。
    因为我们的产品已经在大规模生产、

    1. CSD17581Q3A 在数据表中、SQA 曲线在为直流时限制在约15A。 您不满意的具体原因是什么?
    mΩ 感测电阻改变6k Ω 时、OCP 此时为4.25A、这不能超过 MOS 的 SOA 规格、这是不合理的。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    下面是 CSD17581Q3A 的 SOA 曲线、"红色"线对应于直流。 请问您是如何获得15A 数据的?

    在原理图中、CTIMER = 68nF、这对应于大约10ms 的计时器持续时间。 允许的最大电流仅为2A。