This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:工作电压和直流工作电压之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114167/ucc21710-difference-between-working-voltage-and-dc-operating-voltage

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21750

您好、应用团队、

我在浏览 UCC21710/21750的数据表时有一些疑问:

1) 1)在两个数据表的第一页中、指定了1500V 的工作电压、但它还 指出"它支持高达2121V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 直流工作电压"。

  这两个值之间的区别是什么。 如果我有一个直流链路电压为1500V 的应用、这些驱动器是否适合它?

2) 2) UCC21710和 UCC21750这两种驱动器之间的区别是什么?它们可以互换使用

3) 3)我可以通过消除 Cdesat 电容器来获得更快的 SC 响应吗?  

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    1.是的、可以使用1500V 的直流电压。 如果您查看 数据表的此页 、您可以看到1500V 是最大隔离工作电压正弦波的 RMS 电压。 最大隔离直流电压为2121V。  

    请参阅 此链接 、了解 UCC21710和 UCC21750之间的差异。 主要区别在于 OC 引脚与 DESAT 引脚、设计应不同。  

    3.您是否正在讨论下图中的消隐电容器 Cblk? 我们不建议将其消除、因为 Cblk 有助于实现 DESAT 引脚上的抗噪性能。  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    您是否有2)中提到的设计的链接?

    对于3)、在200ns 的消隐时间之后、栅极驱动器可实现的最小总去饱和检测+软关断是多少? 您能否为此分享 任何设计指南?  

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    21710数据表和21750数据表包含 DESAT 和 OC 设计原理图。 此外、您还可以查看 计算 检测阈值、消隐时间等的计算器。该计算器还可以计算软关断时间。  

    请注意、除了前沿消隐时间外、UCC21750还具有 DESAT 抗尖峰脉冲时间(150ns)和 DESAT 至 OUTL 传播延迟(200ns)、所有这些都应计入总关断时间。 UCC21710没有前沿消隐时间、但具有 OC 去毛刺脉冲时间(120ns)和 OC 至 OUTL 传播延迟(270ns)。 数据表中指定的所有参数。  

    如果我的回答对您有所帮助、请按绿色按钮。  

    谢谢、  

    Vivian