This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:将 BQ24650连接到 BQ25713

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114198/bq24650-connecting-bq24650-to-bq25713

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、

我使用的是电池充电器 BQ25713、它需要外部 MPPT 级。 我的问题是、如果我在 BQ25713的输入端添加了一个支持 MPPT 的外部芯片、例如 BQ24650、并且我只配置 MPPT 的引脚、那么这可以是一个解决方案吗? 知道电池将连接到 BQ25713的输出

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    BQ24650不仅是一个外部 MPPT 级、还是一个电池电量充足的控制器。 它监控输入电压并降低输出充电电流、以将 MPPSET 引脚保持在1.2V 以上。请参阅第8.3.2节、"如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、则输入电压会下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。' 如果不同时配置输出、就不能仅仅实现 MPPT 逻辑。 您 可以调整 BQ25713的输入电压限制以实现类似的行为。

    此致、

    Mike Emanuel