This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2558500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111979/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件: BQ24650

 我使用 的是 BQ24650EVM-639 评估板。 我使用 的电池的标称电压 为12.6、最大电压为14。 我已将电路板设置为以下内容  

1、最大充电电流= 2A

2.最大蓄电池设定电压= 14V

3. MPPT 电压= 17.6 (板载默认值)

我直到现在还没有改变 Mpptp 点,我的太阳能电池板 Vmax=18.50V  

目前我的电池电压为12.48v,通常它消耗电流,但在某个时间点,整个系统中的电流为0。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 发送包含更改值的更新原理图? 您还可以在发生这种情况时测量 VCC 和 MPPSET 吗?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未更改这些值 (对于 MPPT、等待我在线订购的电阻器)。但当前 Vcc 为13.30V、MPPSET 电压为1.2 (在评估板的 R19上测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从数据表的第8.3.2节中阅读以下内容:"如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、则输入电压会下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。' 您是否确定您的太阳能电池板能够支持您所需的负载? 如果 MPPSET 为1.2V、则意味着输入处于稳压状态。 此外、当电池电压为12.48V 且稳压为12.6V 时、FB 电压为2.08V、高于2.05V 的再充电阈值

    此致、

    Mike Emanuel