This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:具有 PWM 控制器的交流/直流 SMPS

Guru**** 2536430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113949/ucc28c43-ac-to-dc-smps-with-pwm-controller

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

大家好、我们目前正在设计具有以下规格的 SMPS 交流/直流转换器、

VAC-110-240VAC

VOUT- 24VDC/100W  

计划使用"UCC28C43" PWM 控制器、然后再继续操作以确保此控制器的使用寿命。 您能否确认可用性。

我们计划为我们的应用使用正向转换器拓扑、当我尝试从 TI Web 工作台查找参考时、我可以仅查找具有反激式拓扑的设计。

您能否共享使用正向转换器设计的此 PWM 控制器的任何参考。

我的另一个问题是、我们是否可以使用正向转换器拓扑来从变压器获取多个输出? 或哪种拓扑最适合获取多 个直流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC28C43可用于正向转换器、并且可通过使用多绕组实现多路输出。

    我还想您可以查看 UCC2897A、这是一款可提供高功效的有源钳位正向转换器。  

    https://www.ti.com/product/UCC2897A

    通过此链接、您可以找到许多有关正向转换器设计的应用手册。