This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:计算/公式最小启动电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113589/lmr14030-q1-calculation-formula-minimum-startup-voltage

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

请帮助提供 最小启动电压的计算或公式。

例如、输出电压设置为3.3V 或5V、输入电压将能够使3.3V 或5V 的电压达到额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据负载电流的不同、数据表中提供了低压降应用的图。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

       我们的 LMR14030应用将消耗400mA @3.3V 电流。 可以帮助定义/计算 Vin 和 Vour (3.3V)之间的最大/最小压降电压吗? 我们将确认 LMR14030最坏情况下的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    对于3.3V/400mA 输出、最小输入电压大约为3.6V。  

    B R

    Andy