This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114161/lm5156-q1-searching-ti-solution

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176-Q1

大家好、

客户正在寻找 降压/升压转换器、这是一个很好的新功能  

客户要求是  

1.Vin = 8V~16V

2.Vo = 13V~18V

3.IO=2A

 LM5156-Q1似乎可以 满足客户要求
请帮助建议最佳解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 是的、在反激式或 SEPIC 配置中、LM5156-Q1可以满足上述规格。 LM5156-Q1无论如何都不是降压/升压控制器、在这种情况下、我们建议使用 LM5176-Q1。  

    此致、
    Em