This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:Webench PFM 模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113943/tps62260-webench-pfm-mode

器件型号:TPS62260

您好!

我在 Webench 中使用 TPS62260设计具有2.85V - 5.25V 输入电压、1.85V 输出电压和1mAout 的电路。 Webench 显示了6%的效率、因为它自动将模式连接至 VIN、从而将其设置为 FPWM 模式。 是否有方法将仿真切换到 PFM 模式?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将与 Webench 团队核实如何解决该问题。 数据表中的图7显示了 PFM 模式下1.8V VOUT 的效率曲线。 此数据是否足以满足您的需求?

    此致、

    瓦伦