请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 您好、先生、
如果我直接打开输入、控制器脉冲将会关闭、并且输出电压纹波更强、我将测试此控制器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
系统中有 UCC2895的 TINA 模型。 您可能希望在模型中评估器件、以便更好地了解器件的工作方式。
以下链接将为您提供有关使用 UCC28950/1控制器设计 PSFB 的应用手册。 它介绍了器件操作以及如何使用器件进行设计。 它与 UCC2895非常相似。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
此致、